This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1654:OPA1654输出线性问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032875/opa1654-opa1654-output-linearity-problem

器件型号:OPA1654

尊敬的先生  

大家好、我使用 OPA1654AIDR 运算放大器来设计 Sallen-Key 低通滤波器(单位增益)。 测试结果表明,当运算放大器的输入电压约为0V~0.2V 时,运算放大器的输出将具有误差值(偏移)。 此结果是否合理? 详细信息在随附的文件中提供、请再次参考!

e2e.ti.com/.../Sallen_2D00_Key-Low-Pass-Filter-Test-_2800_TI-e2e_09FF_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题在于、输入共模范围和输出范围都太接近电源轨、无法准确地维持精确调节。  对于输入共模范围、输入电压必须比负电源电压高0.5V。  

    关于输入范围、规格显示输入电压必须比负电源高0.5V。   

    在您的电路中、您有一个缓冲器以及一个高通 Sallen 和 Key。  这两种方法都将放大器的输入共模范围设置为与输入电压相同的电压。  如果输入端的电压与负电源电压(引脚 V-)相比< 0.5V、则输入会强制进入提供低开环增益和高误差的状态。   

    对于输出范围、输出不能强制施加与负电源上的电压等效的电压。  您可以在数据表中看到、在2k Ω 负载下、电源电压差值的输出最小/最大规格为0.8V:

    在这种情况下、将2k Ω 负载电阻器连接到1/2 Vs 电压(对于+/-15V 电源、连接到0V)。  在您的配置中、我看不到任何负载、但即使没有负载、输出也无法强制负电源与输出之间存在零伏差分。

    请注意、随着电压升高到负电源轨以上、误差会得到解决。  您将需要添加负电源以保持相同的输入范围、或者将您使用的输入范围从负电源轨(V-)移动到至少0.5V 以上。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike

    我明白、感谢您的回复!

    Samson