This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:音频论坛

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033091/pcm1865-audio-forum

器件型号:PCM1865
主题中讨论的其他器件:PCM5142、

你(们)好  

我们需要设计包括8个模拟 MEMS 麦克风+1音频线路输出的系统  

我们从用于 8麦克风的2 x PCM1865系统开始。   + PCM5142、用于音频输出

这些要求包括:

ADC  

48/96KHz、24位  

 动态范围  >107dB

SNR  > 107dB

THD+N >-93dB

通道间隔离> 110dB

DAC

动态范围  > 112db

SNR  > 112db

THD+N >-94db

这两 个组件应具有 Linux 驱动程序

所有 麦克风。 通道 之间的同步速度应小于10U 秒  

ADC 和 DAC 应使用相同的时钟源运行、   线路到线路输出的延迟不到1毫秒

请告知您

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否具体说明您想要了解的设计信息?

    此致、

    Carson

    低功耗音频工程师