This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:将 TAS5548替换为 TAS5558

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032717/tas5548-replacing-tas5548-by-tas5558

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件: TAS5558

将 TAS5548替换为5558时、需要考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    TAS5548和 TAS5558非常相似、它们的寄存器大部分是相同的并且它们是引脚兼容的。 区别在于、当 TAS5548需要一个晶振来计时而不使用 MCLK 时、TAS5558接受一个外部 MCLK 以及通常的 I2S 信号。

    此致、

    Luis