This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:最大采样频率

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032738/pcm1864-max-sampling-frequency

器件型号:PCM1864

此 器件是否可实现大于192kHz 的采样频率?

所需的采样频率:196608Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    如果您使用的是外部时钟源而不是 PLL、则可以适当设置 LRCK 和 BCK 比率、并禁用时钟错误检测、 但是、如果您选择这样做以获得更高的采样率、它将超出规格运行、并且无法证明数据表保证的性能。

    此致、

    Carson  

    低功耗音频应用