This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:MUTE / UVP 时的电源电流

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131162/drv632-supply-current-at-mute-uvp

器件型号:DRV632

您好!

具有和不具有静音功能的电源电流典型值为14mA (DRV632数据表 SLOS681C–2011年1月–2019年8月修订)。  
UVP 引脚处于低电平时的电源电流大小是多少? 我可以使用它来降低电流吗? UVP 切换时必须考虑什么(弹出、点击、...)?

感谢你的帮助。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas、我们支持传动器驱动器的 TI 工程师已不在办公室、他将于9月6日返职一周后继续回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    您的 TI 工程师是否已经在办公室工作?

    我等待回答。  非常感谢。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我希望切换 UVP 引脚能够使器件进入较低的关断电流。  

    只要在 UVP 之后释放"静音"引脚、就应防止任何音频伪影、如喀哒声和噼啪声

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    这也是我的预期。 但我希望收到 TI 的确认。

    此致

    Thomas