This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411QPWPRQ1

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158169/tas5411-q1-tas5411qpwprq1

器件型号:TAS5411-Q1

您好,专家:

  我正在测试 TAS5411轮询开路负载测试验证诊断功能。 首先,我开始删除扬声器以读取0x02地址= 0x44,然后我将扬声器连接回 TAS5411,寄存器0x02仍然始终显示0x44 而不再清除,我是否知道在 这种情况下测试完成时如何清除寄存器值?   

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TAS5411没有实时负载诊断。  当器件脱离待机状态时、负载诊断功能正常。  测试完成后、它不会再次运行。  通过在负载诊断运行后连接扬声器、在切换/Standby 引脚之前、它不知道已连接扬声器。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

     非常感谢您,