This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:16倍插值可提供失真的输出信号

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158699/pcm5122-16x-interpolation-gives-a-distorted-output-signal

器件型号:PCM5122

大家好、  

将 PCM5122与 TDM (3线)总线搭配使用、且时钟信号 BCLK 和 SCLK 为12.288MHz。  (8 x 32位、48kHz)
此时 PLL 被禁用

 这在采用8x 内插设置 (寄存器31位 I16E = 0)时工作正常
但 使用8倍插值时、输出信号在高频下表现不是很好。

因此、我们将激活16倍插值、但这 会导致输出信号失真。

我们错误的行为和/或我们 必须更改哪些附加寄存器。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我正在与 Jo 一起处理同一个问题、因为这是一个重复的帖子、所以我将关闭这一个并 继续另一个帖子。

    此致、

    Arash