This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:更改数字音量后是否需要初始化?

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135824/tas5805m-is-initialization-required-after-changing-digital-volume

器件型号:TAS5805M

大家好、

我知道在正确的启动过程之后、每次都可以通过读取7.3.4来停止 I2S。  即使在更改数字音量后也不需要初始化吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

       更改数字音量后不需要初始化。

       谢谢。

    张艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ayin、

    请允许我确认我的理解是否正确。

    1.启动时:在 DSP codeff -> Play 之前必须需要 I2S 时钟

    2.启动后:即使数字音量发生变化,播放前也不需要 I2S 时钟。

    3、所有 I2C 写入寄存器:无需 I2S 时钟、无需初始化、与2号确认相同

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi

     第1点正确、但第2点和第3点不正确。

     如果不使用 I2S 时钟、则只能更改 Book0 Page0中的寄存器。 如果没有 I2S、所有其他寄存器都无法正确更改。