This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:DSP 内部采样率

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158477/tas5806m-dsp-internal-sample-rate

器件型号:TAS5806M

各位专家、您好!

应用报告 SLOA263A 介绍了三种不同的处理流程。 其中一个器件支持96kHz 的 DSP 内部采样率。 我是否可以问、如何将 DSP 切换到96kHz 并设置 SRC (输入为48kHz)?

数据表没有帮助... 与 TI 的数据表一样、如果是一个神圣的应用、则数据表缺少如此多的信息。 应用报告仅详细介绍了我不使用/自己的 PPC3。 为何难以编写和发布详细的数据表?

来自德国的问候

Micha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micha、

    PPC3是使用所需配置来配置器件和 DSP 的最佳方法、因为它会修改所需的所有必要寄存器、并按正确的顺序确保器件的正确配置。 您可以根据需要配置器件并生成头文件、以使用正确的启动序列以及完整的寄存器和 DSP 配置导入到您的 SoC/系统中。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的帮助! 似乎、使用 DSP 控制寄存器中的值、DSP 以96kHz 的频率运行。 我注意到了这一点、因为由于时间常数发生变化、电平计处于半速。

    DSP 处理速度似乎不影响 BQ、对吧? 我仍然必须计算出48kHz 滤波器处于被定义的中心频率。

    此致
    Micha