This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:CBC 减少的 PWM 帧数

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158196/tas5825m-the-number-of-cbc-reduced-pwm-frames

器件型号:TAS5825M

讲义提到、该器件将自动降低几个 PWM 帧的电压。

是否有任何可变因素会影响帧减少量?

如果是、变量因子和精简帧之间是否有公式?

如果没有、每次减少多少 PWM 帧或减少多少 PWM 帧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    我无法提供公式、CBC 限制将终止每个 PWM 脉冲、以在超过电流限制阈值时限制输出电流。 它将根据需要终止脉冲、以将负载电流限制在阈值以下。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    那么、如果电流在几秒钟内超过阈值、CBC 还将在几秒钟内终止 PWM 脉冲?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      我们的放大器的输出将始终为交流、如果输出包含直流、则会触发直流故障。 因此、对于您的问题、如果输出太大以至于在几秒钟内超过阈值、CBC 将始终在交流波形的每个峰值区域工作、但 CBC 不需要在交流波形的每个过零区域工作。 因为在过零区域、瞬时电流很小。