This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:关闭 SDOUT

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137952/tas5805m-turn-off-sdout

器件型号:TAS5805M

大家好、

TAS5805M 是否能够通过 写入寄存器来关闭 SDOUT? 我只找到 SDOUT_SEL 寄存器(30h)可以选择 SDOUT 源。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi

      很抱歉、它无法完全关闭。 但在 PPC3中、您可以将数字值-110dB 设置为 I2S、几乎没有输出值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    谢谢! 此设置启用客户想要执行的操作。

    但是、客户发现当 SDOUT_SEL = 1 (预处理)时、它不起作用。 它的行为是否正确、对吗?

    我要确认的是、客户首先必须设置 SDOUT_SEL=0、然后将 L 设置为 L、R 设置为 R 设置为-110dB。

    请确认此编程顺序是否正确。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    是的、如果 SDOUT 正在进行预处理、则只会传输输入 I2S 数据、您需要选择后处理并按照 Shadow 所示的指导进行操作。

    此致、

    Luis