This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:RC4558DR–关于封装尺寸

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159139/rc4558-rc4558dr-about-body-size

器件型号:RC4558

大家好、

我知道 RC4558DR 的封装尺寸(SOIC/封装图)为4.90mm×3.91mm。

我的理解是否正确?

 

SOIC 有两种模式。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4558.pdf

 

但是,我猜3.00mm×3.00mm 是“VSSOP /封装图 DGK”。

如果没有、您能否告诉我们 RC4558DR 的正确封装尺寸?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    是的、SOIC 封装图尺寸为 4.90mm×3.91mm。 数据表单页确实有错误、 3.00mm×3.00mm 应为 VSSOP (DGK)。 您还可以单击产品页面上的链接、以获取数据表末尾的封装尺寸。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley