This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:PVDD 和混合模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158475/tas5806m-pvdd-and-hybrid-mode

器件型号:TAS5806M

各位专家、您好!

数据表中的 hpcater 9.4.6.3指出:

要使用混合调制、用户需要在上输入系统的 PVDD 值
TAS5806M PPC3应用

我假设 PPC3需要 PVDD 电压、芯片本身也需要知道该电压。 由于我不使用(并且没有 PPC3)、我想知道哪些寄存器需要设置 PVDD 电压、以该格式切换到混合模式。 数据表没有帮助... 与 TI 的数据表一样、如果是一个神圣的应用、则数据表缺少如此多的信息。

来自德国的问候

Micha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micha、

    我们建议使用 PPC3来配置 TAS58xx、如果您提供了电子邮件、我可以提供对软件的访问权限。

    混合模式 PVDD 配置使用2个4字节寄存器、地址为 Book 0x8C、第0x2D 页、从寄存器0x08和0x0c 开始。  这些寄存  器用于为混合模式配置适当 PVDD 值的计算不是可以轻松共享的、因此我们建议使用 PPC3来生成这些值、并使用报头文件来配置器件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 如果屏幕上显示的值适合24V 电压、那么对我来说一切都很好。 完全是纽约 PVDD :-)

    此致

    Micha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:如何在公共论坛之外向您提供我的邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micha、

    我将提供对您在 TI.com 系统中收到的电子邮件的访问权限。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢!

    此致
    Micha