This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TPA3111D1噪声

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1133302/tpa3111d1-tpa3111d1-noise

器件型号:TPA3111D1

您好!

我对 TPA3111D1放大器有一个问题。


我已经根据数据表和评估板设计了 PCB。
这是原理图。

 音频系统有一个问题、即噪声(hum)。 当没有音频信号时、扬声器不会静音、并且几乎不会发出噪音。  

最初、我使用单独的12V 电源为放大器供电、噪声甚至更高。 我们使用的是单板计算机(SBC)、它也由12V 电源供电。 此 SBC 正在发送音频信号。 因此、我将放大器连接到 SBC VDD&GND、并且在降低噪声方面取得了良好的进展。 但它仍然存在。
我想知道可以采取哪些措施来降低噪声。 我已经了解了音频接地隔离器、它们是否可以使用?   
此外、我想说、在我们的原理图中、FB1和 FB2目前缺失、扬声器通过 P3 (而不是 P2)进行连接。
我们的扬声器型号为 :2056-FRWS5-8 Ω-ND
如果有任何建议,我将不胜感激。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafig

     首先、让我们尝试找出此噪声的产生位置。 我看到我们使用单端输入、INN 已连接到 GND。 让我们还将 INP 连接到 GND、将接头 P1的引脚1和 PIN2短接即可正常工作、并检查是否仍有噪声。

      如果噪声仍然存在、请捕获 P2和 P3的波形。 同时检查 PVCC 的波形。 让我们看看输出是否直接具有该噪声、还是来自电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢你的答复
    我尝试了您对短接引脚1和 PIN2的看法、之后不再有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将接头的引脚1和引脚2短接、对吧?

    如果是、则噪声来自音频源、而不是 AMP 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过在 INN 和 INP 接头之间添加一个电容器(0.1uF - 1uF)来解决噪声问题。

    但是、当器件打开和关闭时、我也遇到 POP 噪声问题。

    我尝试更改 INN 和 INP 引脚上的1uF 电容器、以获得更大和更小的电容。 但这并没有什么帮助。 仍然存在噼啪噪声。


    您能否提供一些建议来解决 POP 噪声问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafig

      您可以尝试在通电和断电时先将 SD 引脚拉低。 等待电源保持稳定、直至松开 SD 引脚、这样做将减少弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢你的答复。


    我尝试过它、当我从低电平状态释放 SD 引脚时、它仍然会发出爆裂声。

    当单板计算机(SBC)中出现任何进程时、它会根据进入 SBC 的任何进程而产生弹出。

    现在、我使用 MOSFET 在系统启动30秒后打开放大器。 这就是我在 SBC 打开时解决第一个 POP 噪声的方法。 但在未来的 SBC 运行期间、会出现 POP 噪声


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafig

      我不确定您的 SBC 和我们的放大器之间有何连接、您的 SBC 可能会在输入线路中产生噪声信号。   我们如何在输入端和输出端捕获波形以观察该 PoP 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器连接到 SBC、以便放大来自 SBC 的信号并将其发送到扬声器。 换言之、我们向 SBC 添加了"定制"音响系统。 请参阅下图:

    我认为、根本问题与 Vdd/GND 线有关。 为供参考、原理图第26页显示了 SBC 上的音频连接: https://dl.radxa.com/rockpi4/docs/hw/rockpi4/rockpi4_v13_sch_20181112.pdf

    至於噪音方面,我们可以说有两种奇怪的噪音:

    • SBC 活动噪声
      • 当 SBC 正在计算、打开程序(SBC 上的电子负载发生变化)时、扬声器上会出现奇怪的变化噪音。 播放音频时(例如 YouTube、音频文件)、音频打开时此噪音消失。  通过 在 INN 和 INP 之间添加一个电容器来消除此噪声、但会略微降低扬声器音量。 我们可以使用这种方法、但不确定它是否正常。 此外、最好不影响音量以消除噪声。  
    • 音频启动噼啪噪声
      • 每当我们开始在 SBC 上播放音频时、当音频流开始时、我们就会产生噼啪噪声。 换言之、一旦 SBC 上的音频编解码器了解它将开始流式传输、就会发生一些转换、并且我们会收到噼啪噪声。 我们正在系统上使用语音助理应用。  在语音助手每次通话之前、我们都会听到这种噼啪声。 我们不知道如何删除这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是关断期间输入和输出信号的波形

    https://files.fm/u/5h8yhhpmu

    您可以观看视频  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafig

      我们公司的 IT 政策似乎阻止了视频播放。 但根据您的描述、您的两种噪声都可能来自 SBC。 如果电源导致问题,播放音频时噪音应更大。 但您也可以尝试使用示波器观察电源状况以确保正常。 但更重要的是、观察 SBC 的引脚3和 PIN2输出、捕获噪声波形、并进行一些 FFT 分析以了解该噪声的频率、然后尝试找出根本原因。 如果问题在 SBC 中、恐怕我们在这里不能提供太多帮助。