请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 我使用的是铁粉磁芯 T106-26磁芯。 电感器在播放或待机时过热。 1mm 22转动芯上的绕组。 噪声也来自电感器。 问题是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、高斯希克
很抱歉、我们通常不直接设计电感器、可能无法提供过于详细的建议。 根据您的描述、您的电感值可能太小、或者电流能力不够。 对于 TPA3255、通常使用具有10μH μ H 和6A 额定电流的电感器。 您还可以参考以下文档来最终确定适合您需求的电感器值: