This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:音频输出上的50Hz 调制

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158878/tas2x63evm-50-hz-modulation-on-audio-output

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS2563

您好!

从1kHz 正弦输入启动电路板、高于300mV rms 输出、则采用50Hz 调制。 在下降水平时、此效应在大约200mV 时消失。 当电压降至200mV 时、50Hz 会突然出现、也会突然消失。 某种迟滞。 扩频对此没有影响。 请查找随附的一些测量。

电路板是否损坏? 或者我应该配置什么?

非常感谢您的参与、

迪迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    我们的智能放大器使用60Hz 导频,以便从扬声器获得 V 感应反馈,这是需要保护的较大信号级别,这将解释为什么您只在某些级别看到这种情况。

    只需确保您是否在 SmartAmp 模式下使用该器件? 还是 ROM 模式? 只有在 SmartAmp 模式下才启用试验音、而 ROM 模式不使用此功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复!

    智能放大器是否类似于调优模式? ROM 模式是否兼容内部管理模式@ TAS5825M?
    如何在没有任何智能功能的情况下将 TAS2563置于如此基本的放大器模式?

    至导频提示音:如何停用导频提示音? 或在检测到负载时自动停用它?

    此致、
    电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    • 是的、智能放大器与调优模式相同
    • 我认为有一些细微的差别、但 ROM 模式可以被视为类似于 TAS5825M 上的内部管理模式。 ROM 模式基本上意味着 DSP 未运行且被绕过、从而导致一个没有数字处理功能的简单数字输入放大器。
    • 我认为您所需的基本放大器模式实际上是 ROM 模式。 您可以从 PPC 中启用此功能、方法是转至设备控制面板、然后从右上角的下拉列表中选择 ROM 模式、然后单击应用
    • ROM 模式下未启用试验提示音。 但是、如果您不需要扬声器保护、但想要禁用试验音以便使用其他处理功能、我们可以提供 PPC3文件、其中在一个快照中禁用了试验音(这是 TI 内部的配置)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师