This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:输出下降6dB

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974469/tpa3126d2-output-drops-by-6db

器件型号:TPA3126D2

我使用 tpa3126d2的设计显示出问题。  输出看起来不错、但在播放几分钟后、下降了大约6dB。  输入电压相同。  看起来与热无关。  音频输入信号处于同一电平。  输入为单端输入。  已检查 GVDD 电压、电平下降时无变化。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我用 TPA3156以相同的26dB 增益替换了放大器芯片、但它仍然有问题。  没有、输出是完美的正弦波、没有削波。

    此测试期间的负载是4欧姆的电阻负载、我以大约25Wrms 的频率运行它。  是的、我知道功率输出的差异、但由于新芯片有相同的问题、所以这实际上无关紧要。

    因此、我没有对增益降低至20dB、然后将信号增加6dB 以弥补差异的意见、问题就不再存在了吗?  现在用相同的结果修改了两个板。  那么、再说一次、您为什么不回答我有关增益设置的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我展开了时域、以便您可以在负载处看到波形。  在之前的波形中、没有削波、也没有任何削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您 找到当地的 TI 支持。 现场支持可以帮助您更有效地解决此问题。 从 E2E 信息中、我们无法找到根本原因、如您所知、没有板就很难进行硬件调试。

    如前所述、增益设置在加电时被锁存和锁定。 如果切换 SDZ 引脚、增益设置将通过采样增益引脚电压再次锁存。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎没有进行沟通、您会不断回答未回答的问题。  是的、我已经知道、并且之前已经在这个线程中声明了您刚才提到的有关增益设置的信息。  这不是我要求的。   我问的是、当我将器件设置为26dB 增益时、是单端输入、差分输入、还是因为器件会补偿输入配置而无关紧要?   

    这是什么?

    至于"本地 TI 支持"、TI 让我们无法知道联系谁。  您向我提供了联系信息、我很乐意与他们联系。  因此、问问自己、如果您(TI 的员工和联系人比我多得多)找不到我应该联系的人员、我该怎么做?

    整个线程已成为徒劳的练习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    音频输入配置不影响增益设置。  

    您能否提供您的公司信息? 也许我可以在现场搜索谁可以为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在米特克远程工作、因此我需要一个覆盖俄勒冈州波特兰地区的人。  我在亚利桑那州的凤凰城工作。  那么、您究竟在寻找哪些公司信息?  网站是 MiTek Corporation (mitekusa.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们正在联系覆盖俄勒冈州的团队、看看当地的 FAE 是否能为您提供支持。

    此致