This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:频率增益测试误差

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1103, TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979019/tlv320aic1110-frequency-gain-test-error

器件型号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC1103

大家好、团队、

客户正在评估板(TLV320AIC1103/1110EVM-K)上测试频率特性 A)、但在300Hz 时变为-0.6dB、低于标准。

・PCM 包装
μ・寄存器设置 ADR:00h 数据:B9h
ADR:01h 数据:13h
ADR:02h 数据:40h
ADR:03h 数据:08h
ADR:04h-06h 数据:00h

如果您能告诉我如何处理特征的改进、我将不胜感激。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    在我的脑海中、我想不到 TLV320AIC1110出现这种行为的任何具体原因。  我们将为您进行研究、但可能需要几天时间-我们在达拉斯遇到了一些天气问题、这些问题使支持请求的速度略有下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    您能验证寄存器00写入吗?  是 B9h 还是9Bh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick–San

    客户的意见如下。

    根据数据表、寄存器"00"的值最初设置为"9B"、但由于评估板的值为"B9"并且可以进行通信、因此根据评估板、将设置值设置为"B9"。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    查看 AIC1110数据表中的表9、我看不到寄存器00的高半字节的有效"B"条件。  位5启用或禁用发送/接收通道、但在所有三个"位5设置"情况下、设置的其他位与"B"不匹配。  您能否详细介绍一下评估板的含义?  《用户指南》中是否有您可以指向我的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    至于"B9"的值、正如我之前提到的、评估板能够与"B9"通信、无法 与"B9B"通信、因此根据评估板进行设置。

    客户认为数据表"9B"上的描述或评估板本身都是错误的。

    问题的原因是否可能是00h 设置?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    我会再次检查、但对于寄存器00的 B9、我遇到了问题、对于9B、一切都很好。  如果《用户指南》中出现错误、我们可以研究解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    由于客户的问题最初是输出增益低于数据表上的最小值、因此您是否还可以在再次检查时检查增益?

    我觉得这是一个与寄存器设置不同的问题。

    此外、查看数据表表表表9、我认为 EAR AMP2不适用于9B 的默认设置、因此我想知道这是否相关。 我想知道是否有任何信息应该与客户确认以进行分析。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    今天下午晚些时候、我将有时间再次查看这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    感谢您的快速操作。
    如果您有客户提供的任何必要信息、请告知我们、以澄清这种现象、即增益低于下限。

    以及电源控制寄存器设置。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    我已经使用您最初提到的寄存器值设置了 AIC1110。  请告诉我在您的测试期间、输入电压电平和负载条件是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    我们目前正在确认客户 的输入电压电平和负载。

    这可能需要很长时间。  我们将尽快报告。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井-圣有什么新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    我向客户询问了测试环境、但现在还没有得到他们的回复。 他们长期保持沉默。

    我将再次尝试联系、并检查他们的系统是否有任何进展。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-不用担心、感谢 ***-San 的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    一段时间内我无法收到客户的回复、但当我检查时、TLV320AIC1110似乎因最终产品客户而被取消。 我很抱歉准备好测试、但我不得不说这个问题已经结束。

    感谢您的所有支持。

    此致、

    梁太郎福井