This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:我发现驱动程序代码有问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976038/tas2563-i-found-a-problem-with-the-driver-code

器件型号:TAS2563

我发现驱动程序代码有问题。

tas256xsw-android/tas2563-android-driver
∟主器件

tas2563-codec.c

static int tas2563_load_coefficient (struct tas2563_priv* pTAS2563、
   int nPrevConfig、int nNewConfig、bool bPowerOn)

struct tProgram *pProgram;

if (pProgram->mnAppMode = TAS2563_APP_TUNITNMODE){

此 pProgram 指针突然引用该值。

您应该设置地址、然后查看该值。

请更正程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看您的问题、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的评论。 我们将检查代码并进行更正。 谢谢。

    BR

    盛豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的调查结果。 我们已经解决了这个问题。

    tas256xsw-android/tas2563-android-driver - Android 平台上的 TAS256x 软件- TAS2563 Android 驱动程序(TI.com)

    从 da437c73ea4c26921725a6b4ed0028949e7f57c5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
    出发地:Shenghao Ding
    Date:Mon、29 Mar 2021 05:28:59 -0500
    主题:修复了空点问题
    
    --
    tas2563-codec.c | 3 +-1
    file changed、tascp 2563- tas2b.c
    
    
    
    (b.c) - a/tas2563-codec.c
    ++ b/tas2563-codec.c
    @@-1602,6 +1602,7 @@
    
    
    
    
    
    
    
    @@@@ static int tas2563_load_coefficient (struct tas2563_priv* pTAS2563、nresult = tas2563_set_power_state (pTAS2563_power_coeffecture)+ tas2463 (tas2463、tas2463)
    + tas64_timer + tas2463)+ tasntruster (tas2463)+ tas2463 (tas_timer + tasniptas2463)+ tas2463)+ tasniptas64_emp (tas64_emp (tas_emp)+ tas2463)+ tas_tranc (tas_emp (tas2463)+ tas_emp (tas2463)+ tas2463)+ tas_emp (tas_emp (tas2463)+ tas_enruler + tas_emp tas
    MODULE_DESCRIPTION ("TAS2563 ALSA SOC 智能放大器驱动程序");
    MODULE_LICENSE ("GPL v2");
    -#endif // CONFIG_TAS2563_CODEC *
    /+#endif // CONFIG_TAS2563_CODEC */
    \文件末尾无换行
    -
    cgit v1.2.3 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。