This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865 4通道 I2S

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974407/pcm1865-pcm1865-4ch-i2s

器件型号:PCM1865
主题中讨论的其他器件:OPA2350

大家好、Zak、

如果在 I2S  模式下以4通道工作、则必须使用 SDO2引脚来传输 其他2通道数据?  如果处于 TDM 模式,则只需要一个 SDO,但必须以更高的频率(256XLRCK)运行 BCK,对吧?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您的理解是正确的。 另外请记住,PCM186x 系列不支持128*FS BCLK。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    非常感谢!

    更进一步,如果与低噪声 opa2350相比,ADC 内的 PGA 能否比 噪声系数中的前者更好?  我曾考虑过前置 OPA 和内置 PGA 之间的增益分布、您能提供一些建议吗?

    IBest 此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    无法绕过 PCM186x 内部的 PGA、但根据规格、我们可以对其噪声进行粗略计算。 增益为0dB 时、SNR 为110dB、满量程范围为4.2Vrms、这意味着输入参考噪声将为~13.3uVrms。 在32dB 增益下、SNR 为90dB 或~132.8uVrms。 您可以假设 PGA 噪声在这一点上占主导地位、然后除以增益来近似计算 PGA 噪声、或者实际进行附加噪声计算、您会发现在数据表测试条件下、PGA 噪声约为3.32uVrms、ADC ~12.88uVrms。  

    假设积分带宽为24kHz、则转换为~21.4nV/rtHz。 由于您不能绕过 PGA、因此它将始终增加一些噪声、但在高增益下、您可能会看到使用 OPA2350时 SNR 会有所改善、具体取决于您的配置方式以及您的电路在放大器固有噪声之外产生的噪声大小。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    非常感谢! 很棒的帮助!

    进一步的测试表明,无论 FS 为96k 还是192k,输出中 FS/4组件的泄漏都要高一点。 泄漏比输出本底噪声高5-10dB、如果以 FS 48K 运行、泄漏将消失。 ADC 由 LDO +3.3V 供电,系统 由一个大容量模式 DC-DC 转换器+5V 供电 ,该转换器与384k 同步,是 FS  192k 的两倍。  Fs/4信号可能来自哪里? 请提供一些建议吗?

    IBest 此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我不知道为什么您会在 Fs/4处看到泄漏增加。 您是否有任何可以共享的数据?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    非常感谢!  

    我们将在全信号带宽为 Fs/2的采样检测器中运行 ADC。 当没有信号输入时、ADC 应在 FFT 之后输出平坦的反石斑块本底噪声。 当 fs=96k 或192k 时、Fs/4处有一些峰值信号。  电平将比本底高5-10dB。 但当 fs=48K 时、反石斑 比上面的干净得多。 峰值信号在 ADC 内部以及20kHz 音频带宽之外似乎存在某种泄漏。 有任何可能的原因,请给我一些建议吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    更多信息。  

    PGA 已设置为最大32dB、无信号输入。 3.3V VDD 来自同步至384KHz 的直流/直流转换器。 您是否认为 Fs/4组件来自  直流/直 流转换器的峰值互调干扰?  但为什么是 FS/4?

    希望获得您的建议。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    请参阅附件。 这是 ADC 数据的 FFT 结果。 满量程为 fs= 192k、中心附近的2个尖峰是+-fs/4泄漏信号、电平+13db 高于本底噪声。 如果将 fs 更改为96k、尖峰仍然是相同的位置、但仅 比本底噪声高7dB。

    我在4通道模式下运行 ADC、并将另一个2通道输入悬空。 我的板上没有这样的 FS/4时钟、最低时钟为 LRCK、192K、bck 为6.144Mhz。 因此、我无法想象泄漏来自哪里。  芯片内部还是外部?

    希望得到您的进一步建议!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您分享更多系统详细信息。 我不确定这种音调的确切来源。 我建议尝试以下几项:

    1) 1)如果可以、更改直流/直流转换器的开关频率、或通过 LDO 或电池驱动 PCM186x、以查看音调的行为是否发生变化。

    2) 2)使用较低的 PGA 增益进行测量、以确定这是由前端还是调制器产生。 如果它随 PGA 增益变化、这可能是一个空闲提示音、我将尝试在我的末尾验证这一点

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    非常感谢!

    测试报告:

    1.改变 DC-DC 转换器的频率或 增加 LDO 没有明显的变化。  

    2.同样对于 PGA 设置、  即使在0dB 也没有明显的变化。  

    3.将 ADC 的输入端断开到前端放大器,Fs/4音变弱,但仍然可以注意到。  

    更多信息。  

    ADC 以24MHz 时钟在主模式下运行、PLL 锁定在98.304Mhz 上。

    希望获得您的进一步建议。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我对上一个星期我不在办公室时出现的延误表示歉意。 我将了解我是否可以在 EVM 上重新创建此行为、但由于最近暴风雪在达拉斯的情况、我将无法在下周之前进入实验室。 如果您在您的最终解决方案中找到任何解决方案、请告知我们!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    非常感谢您的友好回复!

    现在没有进展。 我们怀疑,这种情况必须与财政司司长有某种关系。  在我的广泛应用中、有6种固定时钟源、24MHz、25MHz、98.304Mhz、6.144Mhz、 96kHz 和384Khz。 考虑到堆叠比本底噪声高大约+10dB、因此很弱、哪个时钟可能是主要原因?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我认为我无法再现您看到的内容、但我附加了一些数据以供参考。 我在运行频率为192kHz 的器件上测量了一个带有 TDM256接口的 FFT。 在本例中、噪声确实开始增加到高于 Fs/4、但我不确定这是否与您看到的情况完全相同。 如果是、则这是器件在这些较高采样率下进行滤波的特性。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    非常感谢您提供的详细信息!

    漏电似乎来自 MCU 的接地噪声耦合。  强共模 噪声可能会在 ADC 通过电源轨之前泄漏到 L 和 R 通道前置放大器中。  我正在使用 ADC 的单端输入模式、以及用于共模噪声抑制的差分模式如何?   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    我很高兴您能找到噪声源! 如果噪声通过前置放大器的电源泄漏、则差分输入将有助于抑制任何共模干扰、前提是噪声作为共模传递。 我认为这绝对值得一试。 不过、如果这是 PCM186x 周围的接地反弹问题、则问题可能是基准电压正在调制、差分输入不会对此有所帮助。 不过、这仍然是一个值得进行的实验、以了解您是否可以调整输入电路、或者是否需要在接地层管理中进行更多的注意。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    非常感谢!

    我将尝试修改硬件!  很棒的帮助!

    此致、

    James