This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1的替代产品

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974977/tlv320aic3104-q1-replacement-for-tlv320aic3104-q1

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

大家好、

由于 TLV320AIC3109短缺、是否可以使用 TLV320AIC3104替代它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我将要求我们的营销团队离线研究选项。  同时、我可以确认 TLV320AIC3104是 TLV320AIC3109的立体声(2通道)版本、对于单声道(1通道)操作、AIC3104与 AIC3109 100%引脚对引脚和寄存器兼容。  因此、可以将它们互换用于单声道应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的帮助。 让我们通过电子邮件进行讨论。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    他们正在尝试使用3104来替代3109、这是一个单声道应用。

    但我想再次检查3104:MIC2L/LINE2L/MICDET 上的 PIN14和3109:MICDET 上的 PIN14、  

    我们是否需要通过寄存器或其他硬件更改来选择引脚功能?

    谢谢。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    问得好。  在 AIC3104中使用麦克风/耳机检测功能与 AIC3109类似、在耳机检测运行之前、仍需要通过 PAGE 0寄存器13和14启用耳机检测。  

    如果未使用耳机检测、则最好通过 AIC3104上的~0.47uF 电容器将器件未使用的输入与 GND 进行交流耦合、以防止输入悬空。  这不是100%必需的、但是一种设计最佳实践。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速响应。

    我有一个后续问题:

    如果我通过写入寄存器13的位7=1来启用耳机检测、3104 PIN14将自动选择 MICDET?MIC2L/LINE2L/MICDE 的功能

    或者、我用这种方式来表示:如何选择 PIN14的引脚功能、因为这是一个多功能引脚。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    正确的方法是、在 R13中启用耳机检测将引脚功能设置为 MICDET。 否则、输入将设置为 MIC/线路输入。  

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的建议。

    James