This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007EVM-K:VOX &放大器;Whisper 模式应用

Guru**** 2514195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007, TLV320AIC3256, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978186/tlv320aic3007evm-k-vox-whisper-mode-application

器件型号:TLV320AIC3007EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3007TLV320AIC3256AM5728

需要 有关用于 VOX 应用的 TLV320AIC3256和 TLV320AIC3007语音电平检测阈值的详细信息、以及 AM5728处理器的威士忌模式运行的增益偏置详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    AIC3007和 AIC3254都有一个具有可编程阈值的 AGC、如果您需要的话。 如果您正在寻找语音活动检测、则由于具有可编程 miniDSP、因此只有 AIC3254才能实现此目的。  

    如果您对 VAD 感兴趣、我可以向我们的算法专家咨询以帮助提供更多信息。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在项目中使用具有 PMIC (TPS6590375ZWSR)和音频编解码器(TLV320AIC3007)的 TI AM5728 Sitara 处理器。

     

    我们很乐意知道、我们的原理图设计的技术审查由 TI 团队完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请随时向我发送朋友请求、如果您愿意、您可以私下分享原理图。  

    此致、

    Aaron Estrada