This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:TAS2563 QFN EVM 上需要降频 SDOUT CFG

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981763/tas2x63evm-need-downmix-sdout-cfg-on-tas2563-qfn-evm

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好、Sirs、

我们支持单声道 TAS2563 QFN 应用。  TAS2563 QFN PPC3不会在 SDOUT 上发送算法输出(SDOUT 保持平坦)、因此我们尝试对 CFG 进行返工以结束 SDOUT 上的算法输出。

OUTMUX 选项似乎不起作用。



TAS2563可通过以下 CFG 发送 SDOUT。 但是、它可以在通道左侧的插槽上发送通道左侧的 SDOUT、并在通道右侧保持平缓。  

CH1 = SDIN
CH2 = SDOUT




在这里、我们需要产品线帮助重新调整 CFG 以在两个 LRCK 插槽上发送降压混合算法输出(L+R)/2。
在本例中、采样率为16kHz。

----------------------------------   

w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 02 02 #
w 98 0b 42 # algo with slot 2 (w 98 0b 42 # algo 与插槽2)
w 98 0c 40 # algo with slot 0 (w 98 0c 40 # algo 与插槽0)
w 98 00 00
宽98 7f 00
宽98 00 09
w 98 2c 00 # algo out/in
> 00
> 00
> 01
w 98 00 00
宽98 7f 00

 ----------------------------------   


谢谢、此致、

陈耀恩
2021年2月26日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将查看配置并返回并添加更多注释。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是否可以尝试  在脚本上添加以下命令? 这些命令通常在"#Program ends"行之前

    宽98 34 00
    > 00
    > 00
    >02
    宽98 38 00
    > 00
    > 00
    >02

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器