This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564:将代码移植到 Qualcomm qcs40x_1_2_50_212平台时出错

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2564, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981700/tas2564-error-when-porting-the-code-to-qualcomm-qcs40x_1_2_50_212-platform

器件型号:TAS2564
主题中讨论的其他器件: TAS2562

你(们)好  

我的客户在尝试将 TAS2564驱动程序移植到 Qualcomm qcs40x_1_2_50_212平台时遇到错误,详情如下:您能提供帮助吗?  

我们使用的代码如下所示  

2、 这里是我们所做的改变  

e2e.ti.com/.../porting_5F00_diff.txt

3、 下面附上了我们的日志文件和我们修改过的代码

e2e.ti.com/.../files.zip

4.构建我们在下面看到的错误消息代码时,如何解决?

 *问题1/1:
 *  -不提供 audiodlkM-git r0_qsap_perf_nf_64所需的 kernel-module-tas2562-dlkM-4.14.117-perf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队将查看此主题、并尽快做出响应

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,PYTsai

    1) 1)您是否注册了声卡?

    2) Pls define CONFIG_TAS2562_REGMAP 用于 tas2562_regmap.c、   而 CONFIG_TAS2562_CODEC 用于 tas2562_CODEC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、盛豪、

    不、我的客户没有注册声卡。 客户告知、由于无法编译代码、因此无法将代码刻录到器件以注册声卡。  

    我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有什么想法吗?