This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:释放复位后发出噼啪噪声

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973638/pcm1690-pop-noise-after-releasing-reset

器件型号:PCM1690

您好!

我的客户正在使用直流耦合评估 PCM1690 (请参阅数据表上的图40)。

 释放 RST 后、在输出偏置直流电压期间可以听到噼啪噪声。

是否有任何解决方案可以解决噼啪噪声问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我不知道这种噼啪噪声行为。  您能否确认以下内容:

    在此事件期间、存在哪些数字时钟信号?

    2.释放复位时电源是否处于最终电压? (5V 和3.3V)

    3.他们是否可以使用示波器来捕获行为?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    >1. 在此事件期间、会出现哪些数字时钟信号?

    LRCLK 和 BCK/SCKL

    2.释放复位时电源是否处于最终电压? (5V 和3.3V)

    是的。

    3.他们是否可以使用示波器来捕获行为?

    请参阅随附的文件。

    内部红色矩形是一个噼啪噪声波形。

    e2e.ti.com/.../PCM1690.xlsx

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    很抱歉耽误你的时间。  我对您分享的示波器截图的电压标度感到困惑。  红线是否被其他某个阶段增益? 示波器是计算这条线、还是差分到单端放大器级的输出?  在复位事件期间、如果 DIN = 0、毛刺脉冲是否发生变化? 是否可以用数字 RST 输入屏蔽 SCK 信号?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    感谢你的答复。

    > 红线是否被其他某个阶段增益?

    > 示波器是在计算这条线、还是差分转单端放大器级的输出?

    红线由示波器计算。

    黄色线和蓝色线被直接监控。

    >在复位事件期间,如果 DIN = 0,毛刺脉冲是否会改变?

    我将进行检查。

    >是否可以用数字 RST 输入屏蔽 SCK 信号?

    "掩码"是什么意思?

    我们应该何时输入数字 RST?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    >在复位事件期间,如果 DIN = 0,毛刺脉冲是否会改变?

    虽然我的客户尝试过这种方法、但干扰并不大。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我已经确认了这种行为、当 RST 被释放并且应用了 SCK/BCLK/LRCK 时、您可以看到这些瞬变。

    在我的测试过程中、我发现如果施加 I2S 信号、或仅施加 SCK、则没有瞬态。  如果客户使用 RST 信号、我建议他们禁用 I2S 时钟。  通过对 RST 信号执行逻辑和功能、可以"屏蔽" LRCK 并与 RST 成 BCK。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢你的帮助。

    >如果客户使用 RST 信号、我建议他们禁用 I2S 时钟。

    这是否意味着可以通过在 RST 信号之后输入哪些 I2S 信号来避免瞬态?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是的、如果 I2S 输入信号被禁用、我没有找到瞬态。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    尽管我的客户在 RST 信号之后输入 I2S 信号、但发生了瞬态。

    您能否分享您测试过的波形?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是两张图片:

    黄色:SCK 输入

    红色:RST 信号

    蓝色:VOUT1+、完全未滤波(示波器滤波除外)

    绿色:输出电压后 LPF、单端到差分放大器、

    您可以在此图像中看到干扰。

    第二幅图像:

    黄色:SCK 输入

    红色:RST 信号

    蓝色:VOUT1+、完全未滤波(示波器滤波除外)

    绿色:输出电压后 LPF、单端到差分放大器、

    在这里、您可以看到退出复位后输出稳定、并且所有 I2S 输入均已禁用。

    在复位完成后应用 I2S 数据的情况下、仍然有可能出现毛刺脉冲。  在下图中、所有 I2S 输入同时恢复、DIN 为非零。

    减少此干扰的一种方法是启用 SCK、但保持 DIN 连接到低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的支持。

    即使 DIN 为零、我的客户的电路板上也会出现噼啪噪声。

    它可能是样本色散的差异。

    我在数据表中找到了以下内容。

    这种"噼啪噪声"是否代表这种现象?

    如果是、我认为无法避免噼啪噪声。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    正如您在我的上一幅图像中看到的、VOUTx+线路上仍然存在一个小瞬态、但我在 VOUTx-线路上也发现了一个类似的瞬态、并且瞬态之后没有看到任何瞬态。  在他们的系统中(或在某些器件中)、仍然可以听到这个瞬态。   

    如果没有外部静音、则可能无法避免噼啪噪声。  它们的放大器级是否具有关断或静音级?