This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1604:OPA1604的替代器件

Guru**** 1860770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1604, OPA1664, OPA1679
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981835/opa1604-alternative-device-to-opa1604

器件型号:OPA1604
主题中讨论的其他器件: OPA1664OPA1679

大家好、

我们的客户 正在使用吉他式感应拾音器开发音频项目。 他们需要帮助为其有源滤波器选择正确的运算放大器。 目前、他们使用的是 OPA1604、但对于他们的应用而言、规格似乎相当高。 他们正在寻找具有出色音频特性的实惠型运算放大器。 有源滤波器中的所有内容都采用单位增益设置。 每个产品使用大约74个四路运算放大器、因此它们还需要经济实惠的运算放大器。

您能否建议成本更低且能满足其要求的替代运算放大器? 下面是其电路的原理图、供参考。

e2e.ti.com/.../Joseph-Howe-Sch.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我将与团队联系、了解一种成本较低的替代产品。 对于您提到的非常高的规格、您能具体告诉我吗? 换言之、他们对哪些规格有兴趣在这些规格上做出妥协、他们的要求是什么? 失真、噪声等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我联系了我们的系统工程师、他建议查看 OPA1679。 如果客户不喜欢 CMOS 输入、他们也可以查看 OPA1664、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo