This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:异常可闻噪声

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973064/tas2110-abnormal-audible-noise

器件型号:TAS2110

大家好、

我的客户正在评估 TAS2110。 请支持以下问题吗?

启动器件后、当将 TDM_CFG2从00b (或01B/10b)切换到11b 时、会产生奇怪的噪声(异常可闻噪声)。 (输入信号混合+输入信号谐波等异常声音混合并输出。)

执行上述控制时、除 TDM_CFG2外是否还有任何其他需要控制的寄存器?
此外、如果对寄存器控制的顺序有任何限制、您能告诉我们这些限制吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamaguchi San、

    我们的团队将查看此主题、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    能否更新此问题的状态?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    不建议动态执行 TDM 配置更改。

    请按以下顺序尝试:

    • 将器件置于关断模式(将0x0E 写入寄存器0x02)
    • 添加一些延迟、例如 5毫秒
    • 更改 TDM 设置
    • 将器件置于工作模式(将0x0c 写入寄存器0x02)

    如果您在此之后仍有问题、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的支持。 我收到了有关您建议的顺序的问题。  由于软件关断、是否需要再次设置除 TDM 之外的寄存器?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamaguchi San、

    感谢您提供您收到的问题。 Ivan 将查看并尽快提供反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    我收到了客户关于降频混合输出的反馈。

    他们尝试了序列、但仍然出现 异常的可闻噪声。  (如果 TDM 设置为仅 L (0x1A)和仅 R (0x2A)、则没有问题。)

    命令按以下顺序发送。 参数和命令发送顺序是否有任何问题?
    (请注意、0x03、0x34和0x40的值旨在作为在0dB 卷上输出8ohm 2W 的参数。)

    寄存器数据(十六进制)

    0x00     00

    0x7f     00

    0x00     00

    0x01     01

    0x02     0D

    0x03     12.

    0x08     3A

    0x12     13.

    0x34     42.

    0x35     74.

    0x40     87

    0x1B     A7

    0x7f     00

    0x00     02

    0x0C     06

    0x0D     66

    0x0E     66

    0x0F     66

    0x00     00

    0x7f     00

    0x00     00

    0x02     0C

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamaguchi San、

    感谢您提供的反馈。 伊凡将对此进行研究,并将尽快作出答复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的支持。 我期待您的答复。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    我发现了您所得到的噪声的根本原因。

    在脚本开始时、您将0x0D 写入寄存器0x02、这将使器件进入静音模式、而不是软件关断。
    器件的所有寄存器配置都应在器件处于软件关断模式时执行。 将此命令从0x0D 更改为0x0E 后、音频正常。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的回答。  

    只需确定、在软件关断模式下唯一需要设置的寄存器是 Page = 0x00寄存器(如数据表 P50和 P51中所述)、对吗?

    例如、页面= 0x02时的音量控制似乎必须设置为活动模式、 并且 EVM 似乎能够将其设置为活动模式。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    可以在激活模式下修改音量控制。 建议在软件关断模式下执行所有处理和音频接口配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器