This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:PVDD_X 直流电源

Guru**** 1179760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PMP10215, TAS3251EVM, PMP40379
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974818/tas3251-pvdd_x-dc-supply

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: PMP10215PMP40379

你(们)好。

我正在使用 TAS3251放大器进行一些设计、并遇到了问题。  似乎没有太多现成的240V AC 至36V DC 电源、因此我可以将其作为 PVDD 供电。  您能为我提供以下任一项的帮助吗:

  1. 提供一些适合驱动此放大器的现成240V 交流至36V 直流电源、或
  2. 帮助我进行设计以构建可实现此目的的电源?

感谢你的帮助。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我想您想构建一个板载交流/直流电源电路、因此大型交流/直流电源模块可能不适合您。

    我将这个问题转交给我们的电源管理产品 团队。 他们将为您提供正确的答案。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。  有道理。

    话虽如此、我刚刚在您的网站上介绍了 PMP10215设计。  这是合适的解决方案吗?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    在此感谢您关注 TI。

    36V 输出电压中、您需要什么功率? 在稳压、纹波或类似方面、电源本身是否需要任何特殊规格?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在这里、我必须诚实地说、电源规格不是我的专长。  但是、为您提供一些背景信息。  我想构建一个电源来为 TI TAS3251供电。  本底噪声至关重要。

    我发现了 PMP10215设计、这对我来说是一个很好的开始(尽管我不需要400V 输出级)。

    我还可以向您提供哪些其他信息、以便您可以帮助我开始设计?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    1) 1)您要构建的产品是什么? 它是否需要对可能需要有源功率因数校正(PFC)的交流输入进行谐波限制?

    2) 2)全输入电压范围是多少? 36Vdc 是真正的最小电压、还是高于和低于该电压有变化? 240V 交流是真正的最大值、还是存在超过该值的变化?

    3) 3)请求的连续输出功率是多少?

    4)什么是峰值(瞬时)功率、以及需要多长时间提供泄漏功率?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    实际上 、它需要能够驱动 TAS3251、因为它是在 TAS3251EVM 评估板上设置的。  我需要为该放大器提供36V、12V 和3.3V 电源。  如果需要、我很乐意接受3.3V 电压并使用12V 电源的板载 LDO。

    2.240V AC 是放大器的真正最大输入电源电压。  36V 直流(不得超过38V)和需要单独的12V 直流(不得超过13.2V)。

    根据 TAS3251的技术规格、每个放大器驱动2个4欧姆扬声器、然后让该电源驱动最多3个 TAS3251放大器。  每个放大器通道可为4 Ω 扬声器负载提供高达175W 的功率。

    理想 情况下、1ms 的峰值系数为12dB。  但我们可以在这方面做出妥协。  很高兴根据您在其他基于音频的解决方案上的工作、在此处获取您的指导。  谢谢。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢您在此处提供更多详细信息。 让我稍微探究一下。 我还将请另一位工程师进一步评论。 请等待他在周一之前的回复、因为他会探索最佳选择。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!  好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    完全不用担心。 将很快更新。 )

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我相信 PMP10215是您可以为您的设计利用的最佳参考设计、因为它为您提供您所需的36V、12V 和3.3V 电源轨。 它的额定功率为200W、峰值额定功率约为840W、因此我认为应该可以。  

    我们还有一些其他音频放大器参考设计、这些设计的额定功率更高、可实现更高的效率、例如 PMP5327和 PMP40379、但这些设计需要进行一些修改才能创建36V 电压轨、 然后使用下游降压/LDO 生成12V 和3.3V 电源轨(请注意、PMP5327具有12V/250mA 电源轨)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Blake!  这很有帮助。  在我们完成放大器设计后、我可能会回来询问您如何进行修改以实现更高的功率输出。  最好是将所有放大器从单个电源驱动、或者找到一种集成二合一的方法(因此可以说)。

    此致、

    标记