Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140
您好!
请参阅下面随附的文件和信息以配置驱动程序代码、谢谢!
从机模式、DSP 提供 MCLK =12288000、 简单音频卡、MCLK-FS =<256>; 48K 采样,
4个模拟麦克风,单端,I2S 接口、TDM 协议
BR、
Jeremy Woo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC5140
您好!
请参阅下面随附的文件和信息以配置驱动程序代码、谢谢!
从机模式、DSP 提供 MCLK =12288000、 简单音频卡、MCLK-FS =<256>; 48K 采样,
4个模拟麦克风,单端,I2S 接口、TDM 协议
BR、
Jeremy Woo
Jeremy、
DTS 通常有两个方面需要对器件进行描述:I2C 和声音。 对于 I2C、您将具有以下条目、其中包含特定于器件的选项。 这些选项通常记录在驱动程序的 YAML 或 txt 文件中。 例如、对于 tlv320adcx140:
tlv320adc5140:tlv320adc5140@4c{
兼容="ti、tlv320adc5140";
#sound-di-cells =<0>;
reg =<0x4c>;
/*数字多指标类集调查*/
ti、mic 偏置源=<0>;
TI、PDM 边缘选择=<1 1 1>;
TI、GPIO-CONFIG =<0 0>;
TI、GPI-CONFIG =<4 5 6 7>;
TI、GPO-CONFIG-1 =<4 1>;
TI、GPO-CONFIG-2 =<4 1>;
TI、GPO-CONFIG-3 =<4 1>;
TI、GPO-CONFIG-4 =<4 1>;
TI、插槽映射=<0 1 2 3>;
TI、ASI-TX-DRIVER =<0>;
RESET-GPIO =<&GPIO1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
};
di-tdm-slot-num =<4>;
di-tdm-slot-width =<32>;
di-tdm-slot-ts-mask =<1 1 1 1>;
di-tdm-slot-rx-mask =<1 1 1 1>;
};
编解码器{
sound-dai =<&tlv320adc5140>;
};
此致、
佩德罗