This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:短路情况保护

Guru**** 2768815 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972549/tas2563-protection-for-shorted-conditions

器件型号:TAS2563

您能解释一下短路保护的电路拓扑吗?  您能否提供典型的电流消耗波形、以了解3.75A 典型保护限制生效前短路事件的持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我们的团队将搜索此信息、并将尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我检查一下拓扑结构、这不是我们通常要披露或要求提供的东西。

    关于短事件周期、我认为我们不会在 char 过程中保存此类数据、而是保存当前数据。 不过、我可以使用 EVM 获取一些示波器截图。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    短路保护基于电流限制、我可以在不同的短路情况下提供一些测试电流限制的平均值、请告诉我您的问题是否可以。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    感谢您的回答。 Ivan 将执行电流限制测试、并将尽快提供结果。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果不是在星期五的晚些时候、我将在下周早些时候发布这些值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我查看了 TAS2563的验证数据、但它显示的数据与数据表相同:3.75A 输出短路限制、所有这些条件都同时提到了输出到输出、输出到 GND、输出到 VBST 或输出到 VBAT。 这是一个典型值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。遗憾的是、我们无法提供有关器件过流保护的更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。