This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:从模式设置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TLV320AIC1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975065/tlv320aic1110-slave-mode-settings

器件型号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC1103

大家好、团队、

我的客户的 TLV320AIC1110存在 I2C 接口问题。

在使用 EVM 进行测试期间、ACK 无法通过 I2C 接口正常返回。 所有 ACK 为"1"、而它应为"0"。

因此、他们想询问一些有关数据表 P30的问题。

(1)写入"CE"为高电平时、执行从器件操作。 但是、数据表中没有与"CE"相对应的说明。 什么是 CE?如何设置它?
(2)将器件选择地址设置为从器件地址(A6-0)时、是否应左对齐?

写入模式:1110001+R/W (0)+ACK _寄存器 ADR+ACK _数据+ACK
读取模式:1110001+R/W (0)+ACK _寄存器 ADR+ACK _数据+ ACK+1110001+R/W (1)+ACK+ReadData+ACK (主器件)

我期待收到您的回复。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    可能是 AIC1110数据表中的一个拼写错误、我们将对此进行研究。  

    加电后、您是否能够从 TLV320AIC1110获取任何音频?  它应提供默认配置、允许通过 PCM 接口发送和接收数据。  另外-数据表建议在上电后进行脉冲复位、以确保您处于运行状态(请参阅第6页顶部的加电/复位)。  这可能是您的 ACK 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    感谢你的答复。 前面的 I2C 问题能够正确处理相位调整。
    但是、音频信号尚未播放。
    客户使用 MCLK (128KHz)、并希望您查看 PCMCLK 数据表中的频率说明。

    • 第17页规定128kHz CLK 时为781.25ns (1.28MHz)。
    • 第35页的 PCM CLK 速率为128kHz。

    *根据 P17、它们将其设计为1.28MHz、但无法播放音频信号。 哪一项描述是正确的? MHz 还是 kHz?
    在 P33上、MCLK 被称为128MHz。 这是128kHz 错误吗?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    TLV320AIC1110需要 MCLK 和 PCMCLK、它们可以是2.048MHz 或128kHz。  您还需要将 PCMSYN 应用于器件才能播放音频信号。  我们将在数据表中进行必要的更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    他们将 PCMCLK 修改为128kHz、但信号仍然无法通过。

    我将附加此测试配置和 PCM 侧波形、因此、您能否检查测试条件中是否有任何错误?

    该 μ 配置为仅通过测试信号1kHz、采用 Δ Σ-律(8位)设置。

    此致、

    Ryotaro ***.ti.com/.../TLV320AIC1110_5F00_SlaveModeSettings.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    电路检查的进度如何? 如果您有任何其他必要信息、请告诉我。

    客户还尝试使用 TLV320AIC1103/1110EVM-K 进行实验、但在查找 USB 驱动程序时遇到问题。
    从哪里可以获得 USB-MODEVM 驱动程序?  Windows XP 兼容版本似乎 可以。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    很抱歉耽误你的时间-我今天将查看你的 PPT。  软件安装中应包含 USB-MODEVM 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    感谢您的及时响应。 我们的客户似乎已经接近设计截止日期、如果您能在今天结束前获得、我们将不胜感激。

    此外、感谢您提供有关该驱动程序的信息。 我还想向客户报告。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井您好、

    为了获得您在发送的 PPT 中所描述的相同设置、我需要安排一些实验时间。  我让它在默认加电状态下运行、它在2.048MHz 时钟和8k 采样率下似乎工作正常、但与256kHz 时钟不同。  明天下午、我将进入实验室、看看您的配置设置会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick San、

    感谢您的早期反馈。 我知道,结果将是明天最早的。 我想继续向客户提供进度报告。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-明天将为您提供另一个更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井您好、

    我能够通过 I2C 向 TLV320AIC1110写入相同的命令、并从器件获取预期输出。  我正在使用 AIC1110EVM、只需将 PCMO 连接到 PCMI 即可。  我们的设置主要不同之处在于 FPGA 路径。  您能否尝试将 PCMO 直接跳转到 PCMI、并查看您是否通过 EAR20听到声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的测试结果。 听到信号连接成功后、我感到很欣慰。

    那么、它们只需连接 PCMI 和 PCMO 即可解决信号误差? 可以连接输入/输出引脚吗?

    至于其他信息、客户已确认可以通过将每个时钟设置为 MCLK = 2.048MHz 和 PCMCLK = 500kHz 并将音频转换为 PCM 线性来传递信号。

    数据表中有 MCLK = PCMCLK 的说明、我认为时钟也是您测试中的相同设置。 但是 MCLK = PCMCLK 是正确的吗? 时钟是否也会涉及此问题?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井您好、

    将 PCMO 循环至 PCMI 不存在问题。  如果他们正在对数据进行任何额外处理、则需要在将流返回到 PCMI 引脚之前在片外执行此操作。  在我的测试中、MCLK = PCMCLK。  在上电默认模式下、256kHz 在写入 AUX 寄存器并设置位0之前不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我很高兴可以找到解决该错误的方法。 我会向客户推荐 PCMI/ PCMO 连接。 即时响应非常有用、包括在实验室中进行测试。  感谢您的持续支持。

    此致、

    梁太郎福井