This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:未连接到 PurePath 控制台

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980144/tas5805mevm-not-connecting-to-purepath-console

器件型号:TAS5805MEVM

大家好、我将一个 TAS5805MEVM 连接到12V 电源、并通过 USB 连接到我的 PC。 PurePath 控制台将电路板显示为脱机状态、但未显示连接按钮。 它几乎像是 USB 未连接。 3.3V LED 亮起、但 USB 就绪 LED 熄灭。 我已将 S1切换到 XMOS、HS-EN、DVDD1和 DVDD2跳线放置、J12-J14处于旁路位置、SCL 和 SDA 跳线未放置。 我认为这是我们未更改的默认跳线配置。 什么可能导致此问题? 我在这里丢失了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    这听起来好像电路板可能尚未编程。 您能否在 EVM 通电时拍摄设置图片? 在为 EVM 通电时、USB 就绪 LED 是否有非常微弱的蓝色光?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好、USB 就绪信号完全没有打开。 我附加了一张设置图片。

    如果未对电路板进行编程、我可以在内部对其进行编程、还是需要获取新电路板? 请告诉我、因为测试处于暂停状态、我现在可以下单了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    从我看到的板未正确编程或您的 USB 电缆无法正常工作。 我建议您在订购新 EVM 之前检查 USB 电缆以验证电缆是否正常。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了多条 USB 电缆、发现了相同的问题。 无论是否连接了 USB 电缆、USB 就绪 LED 是否应亮起? 我可以在这里对电路板进行编程吗? 我看到一个 JTAG 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    遗憾的是、它需要特定的硬件来对 XMOS 进行编程。  

    实际上、除非插入 USB 电缆、否则灯不应亮起。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    您是否订购了新 EVM?  如果是、我将关闭此主题。 如果没有、只需保留 POST。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、它毕竟是 USB 电缆。  提到除非有连接、否则 USB Ready LED 实际上不会亮起后、我尝试了更多的 USB 电缆、第四条电缆工作正常。 不确定是我运气好、还是碰巧有很多不带数据线的 micro-USB 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝贺您最终获得正确的电缆。  我还看到电缆仅用于充电、并且在连接到 EVM 时多次让我感到困惑。