This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:通过 PPC3 I2C 监控器进行故障寄存器监控

Guru**** 2796715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973078/tas2110evm-fault-register-monitoring-with-ppc3-i2c-monitor

器件型号:TAS2110EVM

大家好、团队、

我的客户正在尝试使用 I2C 监控器来监控故障寄存器。

请帮我解释故障寄存器的值吗?

我不明白为什么寄存器监视器显示如此大量的数字、而不管8位寄存器是如何显示的。

请在 此处找到 PPC3 GUI 显示屏的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    我们的团队将查看此主题、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    让我解释一下 I2C 命令在 PPC3上的工作原理:

    • 该字母用于命令类型:w = write、r = read、d = delay
    • 旁边的一对数字是 I2C 地址
    • 下一对数字是起始寄存器地址
    • 下一对数字的函数根据其读取或写入情况而变化:
      • 如果是写命令、这对数字是要写入所选寄存器的数据
      • 如果是读取命令、这对数字是从起始寄存器地址开始读取的寄存器数量

    若要举例说明其工作原理、如果要从第0页读取地址0x1f 和0x25、请使用下面的脚本:

    w 98 00  00 #转至第00页
    w 98 7f 00  #转至书籍0
    R 98 1f 01   # READ 1寄存器、从0x1f 开始
    R 98 25 01   # READ 1寄存器、从0x25开始

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    从上次通信开始已经有一段时间了、我现在要关闭此主题、但如果您有任何其他问题、您可以回复或启动新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器