This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1107:麦克风放大器1与放大器的推荐电路;用于连接到单端接口的耳机放大器

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969477/tlv320aic1107-recommended-circuits-for-mic-amp-1-ear-amp-to-connect-to-single-ended-interface

器件型号:TLV320AIC1107

您好!

 

我的客户希望使用 TLV320AIC1107而不是 AKM2300。

在我客户目前的设计中,AKM2300的模拟输入是单端0.354Vrms,对应于0dBm0代码,来自单端运算放大器输出。

模拟输出为单端0.46Vrms、对应于0dBm0代码、单端5k 欧姆负载连接到运算放大器。

他们不想尽可能修改模拟输入和输出的运算放大器电路。

 

请提供从其单端0.354Vrms 信号到 TLV320AIC1107 MIC 放大器1的推荐电路图、以便获得0dBm0 A-Law 代码。

 

此外、请提供从 TLV320AIC1107耳机放大器到其单端5k 欧姆负载的推荐电路图、以便在0dBm0 A-Law 代码时获得0.46Vrms 单端信号。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    是否可以提供现有原理图?  我们可以为您进行研究、但可能需要几周时间才能获得与信号路径相关的增益。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

     

    感谢您的回答。

    请参阅以下电流原理图。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    谢谢您-我们已经收到了文件、一旦我们有机会查看所有内容、我们就会返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在做这个-比预期的要长一点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

     

    感谢您更新当前状态。

    供参考、如果可能、我的客户希望在 JST 年1月20日之前获得推荐的接口。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    我们应该能够做到这一点-我们现在都在休假、事情也有了一些进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我知道、我期待很快收到您的反馈。
    感谢您的支持。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

     

    这进展如何?

    如果您有更多时间、请告诉我您需要多少时间、然后我会相应地询问我的客户等待。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    今天下午将为您提供意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    暂时将其脱机工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

     

    我的客户连接了 TLV320AIC1107EVM 及其 PCB、开始自行调整增益级。 我关闭这个线程一次。

     

    此致、

     

    希拉诺