This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:PPC3 GUI 中的稳定性问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981867/tas5782m-stability-issue-in-ppc3-gui

器件型号:TAS5782M

Hallo

我目前正在将 TAS5782 EVM 板用于一个项目。 今天、我使用 Klippel 系统进行了一些测量、扬声器在 USB 模式下连接到 TAS5782 EVM 板。 我在两次测量之间发现了一个问题、我在下面说明了工作流程、以便重新创建问题更容易  

扬声器连接到 EVM 板、EVM 板通过 USB 连接到 PC、并从 PC 播放音频。 使用麦克风测量 SPL 数据。

我在 ppc3 GUI 中使用了一个项目文件、然后我更改为另一个项目文件、并将其改回我工作的项目文件。 在不更改任何内容的情况下、我执行了测量、得到了损坏/不同的 SPL 响应。 有关原始 SPL 响应与损坏 SPL 响应之间的差异、请参阅随附的图片。 然后、我只需关闭并打开 EVM 板的电源、然后再次进行测量、现在 SPL 响应恢复到原始 SPL 响应。

在执行更多测量后、我发现此问题类似于在 交叉选项卡中使用 BQ1的反相。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuk、

    感谢您向我们指出这一点。 我们可以在下周一看。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、  

    我能问一下、这是一项重要发现、它使我们的 EQ 测试可能更长、更不精确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步更新-我们现在正在思考、直到我们能够更详细地了解这一点-我们无法可靠地理解上述影响的根本原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我在另一篇文章中看到 Shauk 使用的是较旧版本的 PPC3、他能否确认更新后的软件出现了问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Luis

    请参阅随附的 PPC3版本的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它将转到脱机讨论。