This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 断电序列问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974919/tas5805m-question-of-tas5805m-power-down-sequence

器件型号:TAS5805M

您好、Sirs、

根据 TAS5805M 数据表、 PVDD 或 DVDD 在上电期间是否首先出现无关紧要。  
我们是否对 TAS5805M 的 PVDD 和 DVDD 的断电序列有特殊要求?  

断电规格:

上电规格:


谢谢、此致、

陈耀恩
2021年1月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    建议先删除 PVDD、然后删除 DVDD。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    由于我们的设计、PVDD 没有负载开关。 您是否对 DVDD 后移除 PVDD 有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    只要 PDN#先被拉至低电平、然后等待>6ms、就不需要先移除 PVDD 或 DVDD。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的建议。 您是否可以在 TAS5805M 数据表中添加关断序列建议、该建议对客户的系统设计很有帮助?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年8月2日

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    当然、我们将看到我们是否可以在下一个版本中添加此内容。 谢谢!

    此致、

    Sam