This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:Akira 系列:用于电源控制的 CLIP_OTW 引脚

Guru**** 2580505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980199/tpa3251-akira-series-clip_otw-pin-for-power-supply-control

器件型号:TPA3251

大家好、

如 TPA325x 系列 IC 的数据表中所述:  

10.2.1.2

详细设计过程- 削波信号表示输出接近削波。 该信号可用于音频音量降低或智能电源、标称工作在可调节到更高电源轨的低电压轨上。

我想使用给定的信号以类似的方式控制直流/升压转换器、正如移动音频的常见/建议包络跟踪电源所做的那样。 (TI 在此处提供了大量设计)。

有没有人有这种植入的经验?

特别有趣的是:削波引脚何时实际改变状态? 从输出到电源的给定阈值? 还是仅当输出已经超过电源时? 换言之-->在放大器实际进入削波之前,电源是否有时间响应并增大电压轨?

非常感谢!

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    首先、必须定义您何时考虑器件开始实际削波。 它是处于1% THD、还是您认为它比这更早?  

    对于我们的器件、我们倾向于将削波定义为真正从1%开始、因为此时人耳能够真正检测到失真。 但是、对于 TPA3251器件、削波检测开始触发的时间早于1%。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    我相信 Robert 的解释对您来说很清楚、可以让您了解如何在您的应用中实施包络跟踪。  我现在将结束本主题。 如果有更多问题、请打开一个新主题。

    迪伦