This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:增益设置和 PVDD

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979480/tas5825m-gain-setting-and-pvdd

器件型号:TAS5825M

您好!

只是想澄清数据表中表7-2的相关内容。 假设我的输入是0dBFs 的正弦波、PVDD 是20V、再次设置为00000、我们会看到20V 的输出是对的吗? 这有点令人困惑 、因为它表明放大器输出峰值电压(V)= 29.5V。 我希望确保我不会得到任何削波。  

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您在此系统中使用的 PVDD 电压是多少? PVDD 将影响您何时开始削波。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    问题是否仍然存在?  我现在将关闭该主题、如果有更多问题、请返回新帖子。

    迪伦