This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:关于新的混合流

Guru**** 2783965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978708/tas5754m-about-new-hybrid-flows

器件型号:TAS5754M

您好!  

我有疑问:

我在论坛上读到、PurePath2的更新版本增加了新的处理流程(HF8 / 9/10)。

其中一些新的 HF 是否适用于单声道应用?  

我目前正在使用 HF4,其中我至少需要8个基准 Biquad,这迫使我使用其他块的 BQ :(  

您能给我下载该软件的权限吗?  请:)

您好,感谢您的支持

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    虽然我现在没有为您提供答案、但我们将对此进行研究!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert 的快速回复!

    如果您允许我下载 PurePath 2的"最新"版本、将会对我大有帮助

    格拉西亚斯!

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    实际上、您应该能够从 PurePath 控制台页面发送请求。 发送请求后、无需花费很长时间即可获得访问权限。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    我假设您已在 TI.com 中请求访问。 因此、我将关闭此主题、如果有更多问题、请发布新主题。

    迪伦