This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450音量调节噼啪噪声

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972764/lm49450-lm49450-volume-adjust-pop-noise

器件型号:LM49450

您好、先生、

 我的客户在其 Nvidia 参考设计项目中使用 LM49450。 他们说、每次调节音量(0x07h、0x08h)时都会听到噼啪噪声。 您以前是否遇到过此问题? 是否有任何意见或建议让我的客户消除噼啪噪声? 感谢你的善意帮助。

此致、

加里登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这些器件上的 PoP 问题通常与电容值有关。 您能否分享客户原理图以提供有关无源组件值的建议?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    打扰一下、您是否对客户原理图有任何更新?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     请查看下面的原理图。 BTW 时、会在音量调节时而不是在通电/断电时显示弹出。 客户表示他们是按照 LM49450evm 电路来设计原理图的。

    e2e.ti.com/.../LM49450.pdf

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户是否在扬声器侧或耳机侧(或两者)遇到弹出问题?  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     他们说扬声器和耳机两侧都有爆裂声问题。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    由于 PoP 问题位于扬声器和耳机两侧、因此这应与通用模块相关。 我想它可能与旁路电容器相关。 您是否可以尝试将旁路电容器值降低到0.1uF?

    请告诉我它是如何产生的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请告诉我、如果您在我的上述建议中获得了更好的结果。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、如果您有新结果、请随时发布您的回答和观察结果。

    我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您对此有什么反馈吗? 我看到您重新打开了线程、但您的一方没有响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    由于不活动、我将继续并再次关闭此 E2E 主题。 如果您有意见和反馈、请将您的回答发布在此主题或新主题中。 我们很乐意提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.