您好!
我正在使用几个 tlv320adc3140编解码器、其中一个作为主器件、另一个作为从器件、每个编解码器通过4个输入引脚连接到8个 PDM 麦克风、每个对连接到一个输入引脚。
麦克风以45度圆的形式排列、每对2个麦克风之间分开。
我设法在麦克风1和8之间设置了一个音频源、我希望这些麦克风的 wav 通道应该同步、因为这些麦克风之间的距离和音频源几乎相同。
结果是、它们之间几乎有6个单元发生了变化。
我将编解码器配置为以48kHz 的速率工作、并且在以16kHz 的速率工作时、我将获得相同的差异(6个元素移位)。
我甚至使用 了 CH8_CFG4寄存器来调整此移位、但我可以设置的最大值为255、这对应于2个采样指数、而我需要6。
我正在寻找任何帮助、以找出此问题的根本原因以及如何解决此转变。
如果需要更多详细信息来澄清问题、请告知我。
提前感谢您的宝贵意见。
此致、
Ahmed