This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:我没有#39;t 成功获得第二个输入(VinR)

Guru**** 2553090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970991/pcm2904-i-don-t-succeed-to-acquire-the-second-input-vinr

器件型号:PCM2904

我想将 PCM2904用作双通道采集器件。

我已根据数据表图38中所示的原理图构建电路。

我设法正确获取输入 VinL (引脚12)。 但是、当输入移至 VinR 引脚时、我看不到任何信号。 在我的电路中、C9和 C10是100nF 陶瓷电容器。

我不清楚这种行为是否取决于默认配置描述符。 默认情况下、芯片配置为仅采集 一个通道吗?

提前感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM2904是一款立体声 ADC、未配置为仅采集一个通道。  您是否尝试使用 EVM 验证了性能?

    C9和 C10可以是陶瓷电容器、而不会出现任何问题。  当器件出来时、很难找到尺寸合理且性能良好的陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于成功收购了这两个渠道。 我必须更改 Windows 控制面板中的麦克风属性。

    默认配置为1个通道