This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110 Linux 驱动程序

Guru**** 2544800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971789/tas2110-tas2110-linux-driver

器件型号:TAS2110

我正在将 TAS2110的5.8主线驱动程序反向移植到我的项目中。 我注意到的一点是、最小通道数指定为2:

.name ="tas2562-Ampler"、
.id = 0、
.playback ={
.stream_name ="ASI1 Playback "、
.channels_min = 2、
.channels_max = 2、
.RAates = SNDRV_PCM_RATE 8000_192000、
.formats = TAS2562_formats
、}、 

我还想知道驱动程序如何/是否处理 IRQ。  我以前使用过此驱动程序:

git.ti.com/.../

但是、当 TDM 时钟误差位被置位时、IRQ 不断发生。

我是否能够将主线驱动程序用于单声道 TAS2110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否尝试使用过这组其他文件?  tas256xsw-android/tas2562-android-driver - Android 平台上的 TAS256x 软件-德州仪器 TAS2562的 Android 软件。 (TI.com)

    您共享的链接是立体声驱动器、上面的链接是单声道。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    谢谢您的帮助 。 我将尝试对其进行集成、由于使用较新的内核版本、似乎需要进行一些更改。 奇怪的是,是否有任何理由使用该驱动程序而不是 Dan Murphy 创建的主线驱动程序,此文章中引用了 该驱动程序:https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/933995?TAS2110-TAS2110-TAS2562-device-tree-for-imx8m-mini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我们的团队正在检查您的最新问题。 我们将尽快提供反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为这些文件旨在在不同的平台中实现。
    我可以向我们的软件团队咨询这个问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您对原始问题还有其他疑问吗?
    请告知我们此主题是否已关闭。 谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我不确定我是否理解最后几条消息。 我是否应该能够使用主线内核驱动程序? 还是建议使用上面链接的 ti repo?

    谢谢、

    Chris Garren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    Ivan 正在查看您的问题。 他将很快作出答复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、我们没有及时回复、我们积极支持来自 ti repo 的驱动程序、我建议您从那里获取。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器