This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:削波问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981270/pcm1808-clipping-issue

器件型号:PCM1808

大家好、团队、

我有一位客户在 PCM1808模拟输入上遇到削波问题。 该设计具有以下特性:

Vcc/2下的内部偏置电压、其中 Vcc 为4.8V、因此偏置电压为2.4V

当信号达到约3.7V 时、开始削波-这仅发生在顶部频带。 考虑偏置、这意味着器件只能处理2.6Vpp 输入信号、而数据表在3Vpp 下要求0dBFS。 这低于 Vcc + 0.3 < 6.5V 的模拟绝对最大值、因此我们想知道以下电路中是否存在其他问题? 客户已验证 ADC 上游未发生削波。

我确实注意到、输入上没有 C1 / C2、如典型应用所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否会将输入直流耦合到 PCM1808-Q1?  这不是推荐的工作模式或典型的工作模式、可能是源极和 ADC 输入之间的直流偏移差会使高侧的输入饱和。

    如果输入是交流耦合、情况是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    它们实际上是对器件进行交流耦合。  

    以下是有关他们所看到内容的一些附加信息:

    这让客户相信、通过放弃 VCC、将会发生以下情况:

    显示前端:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这肯定不是预期行为、使用+5V 电源时的最大输入电压应至少为4V 而不会发生削波。

    VAUDIO 和-VAUDIO 电源电压是多少?客户是否验证了在使用音频精度或其他测量设备直接驱动 ADC 输入时仍会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件在直接注入时工作正常-因此这有助于将其定向到要查看的正确区域。 感谢 Collin 的帮助!