This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204中12MHz MCLK 输入和48kHz WCLK 的 PLL 设置

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970212/tlv320aic3204-pll-setting-for-12mhz-mclk-input-and-48khz-wclk-in-tlv320aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

 我的客户在具有12MHz MCLK 输入的音频编解码器应用中使用 TLV320AIC3204、并且需要48kHz WCLK 来后端英特尔芯片。 我们使用不同的 PLL 设置来生成48K 并获得不同的声音(1KHz 与不同的... 谐波?)。 对于 PLL 设置(P/R/J/D/dividers...)是否有任何建议? 供我们参考? Andy、为什么不同的 PLL 设置(具有相同的 WCLK 结果)会导致不同的声音?

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们在器件产品页面上提供了 PLL 计算器。 您可以在此处找到它。  

    此计算器将帮助确认您使用的 PLL 设置是否会生成适当的时钟并满足要求。 我建议您查看一下。 您还可以提供寄存器转储、我可以查看器件是如何配置的、以查看是否存在配置问题。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

     请参阅随附的有关从客户测试环境转储的寄存器的文件。 请帮助检查我们的设置有什么问题。 感谢你的善意帮助。

    此致、

    Garye2e.ti.com/.../2072.aic3204.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我仔细查看了您提供的寄存器转储中的 PLL 设置、当 P = 1、R = 1、J = 8、D = 1920时、是否存在噪声? 系数更改为其他哪些值?

    当 R > 1时、由于乘法器、噪声可能会增加。 您看到的是这种情况吗?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请检查我们之前附加的 wav 文件。 在1KHz 的背景下会产生不规则的噪声。

    2.当我们将 EVM 与外部12MHz 振荡器配合使用时、我们修改 PLL 设置 (如 P = 1、R = 1、J = 8、D = 1920或 R = 2、P = 2、 或调整不同的 NDAC/MDAC/DOSR 以生成 FS = 48kHz)并获取不同的噪声/声音、如1KHz 和不同的噪声/谐波声音。 但是、当我们使用板载11.2896 MCLK 时、一切听起来都很好。 客户希望我们可以提供参考设置(对于12MHz MCLK 输入中的 P/R/J/D 和分频器)、或者我们在不同分频器中听到不同声音但最终的 WCLK 相同的任何原因?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    为了更好地了解客户看到的行为、如何将12MHz 振荡器连接到 EVM? 您是否可以让客户共享他们的 EVM 和 USB-MODEVM 设置? 我想确保电路板设置正确。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    正如 Gary 所说的、使用 OSC.12M Hz 输入 MCLK 并将参数调整为48kHz 采样率、
    会有不同于原始(11.28MHz 44.1kHz 采样率)的奇怪声音、
    附件为 OSC。 12M Hz 及原始设置和录制文件供您参考。
    我在这里尝试了不同的参数、虽然它们可以达到48kHz 的采样率、但会有奇怪的声音。
    您能否为我提供 MCLK = 12M Hz 和重新编码48kHz 采样率的验证参数?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Audio-Codec.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    对于12MHz、我将使用以下参数、这些参数应与原始系数相同:

    P = 1

    R = 1

    J = 8

    D = 1920

    MDAC/mAdc = 2

    NDAC/NADC = 8

    从您发送的寄存器配置中、这些值设置为= 1、这是不正确的。 请使用以下系数、并告诉我是否仍有噪声。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    使用您建议的参数记录1KHz、

    它听起来与正常录制的声音不同、

    您可以看到 与分光光度图的区别(请参阅附件)

    内部 PLL 计算是否会导致声音失真?

    P.S.Normal sound 1K 声音源文件是 EVM 记录的原始音频文件

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_AUDIO_5F00_CODEC_5F00_0128.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    使用 EVM 时、外部振荡器是如何连接的? 是否可以共享电路板的图像? 我只想确保为外部时钟信号正确配置 USB-MODEVM 设置和跳线。  

    不正确的 PLL 配置可能会导致一些噪声和信号失真、但使用12MHz 输入时钟、我在这里看不到任何问题。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!   

    振荡器。 12MHz 连接方法、请参阅附件。

    我仍然没有一个很好的方法去使用 OSC。 可将12MHz 输入调整为干净的1KHz。

    此致、
    Paule2e.ti.com/.../TI_5F00_AUDIO_5F00_CODEC_5F00_0129.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    EVM 设置为44.1kHz、因此 WCLK = 44.1kHz。 您是否为 EVM 提供48kHz WCLK?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Aaron 您好:

    当 MCLK 输入为12MHz 时、我断开 EVM WCLK 的内部44.1KHz 并将信号发生器连接到48KHz、将没有声音

    更改 WCLK = 48kHz 的原因是什么?

    此致、
    Aaron Estradae2e.ti.com/.../TI_5F00_AUDIO_5F00_CODEC_5F00_0202.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    您正在尝试使用 EVM 和外部12MHz 振荡器以48kHz FS 录制音频、对吗? 由于 EVM 设置为以44.1kHz 的频率进行录制和回放、因此 WCLK 也设置为44.1kHz。 WCLK 频率需要等于所需的 FS、因此我相信您在使用 EVM MCLK 时会听到正常的录音。  

    当您设置 WCLK = 48kHz 时、我认为它与 BCLK 没有正确对齐、因为它来自函数发生器、数据传输不正确。 WCLK 和 BCLK 需要根据所选的格式(I2S、LJF、RJF、DSP 等)以特定方式对齐。

    如果需要将 WCLK 设置为48kHz、可以使用板载 EEPROM 写入器将 EVM FS 从44.1kHz 更改为48kHz。 为此、请打开 GUI 并依次单击"Tools""EEPROM Writer"。  然后按照说明操作。 浏览固件时、依次单击 USBfirmware scripts_AIC32x4。 在该文件夹中、选择48kHz 文件。 完成此操作后、您现在可以验证 WCLK、因为它现在应该是48kHz。 现在可以使用我发送的 PLL 设置。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    发生了一件奇怪的事情。
    当我按照您的建议更新48kHz 文件并按下编程 EEPROM 按钮时、EVM 会断开连接、再次打开它是无用的。
    现在 EVM BD 无法正常工作。我的步骤是否错误??

    此致、

    Paul Hsue2e.ti.com/.../TI_5F00_AUDIO_5F00_CODEC_5F00_0203.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    嗯,这很奇怪。 您可能需要恢复 USB-MODEVM。 请使用以下 E2E 帖子帮助指导您完成此过程。  

    您还可以使用48kHz fs .bin 文件恢复 USB-MODEVM 并具有48kHz FS。  

    此致、

    Aaron Estrada