This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:过程流程7 Base / Pro 48K DSP 寄存器映射

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981687/tas5825m-process-flow-7-base-pro-48k-dsp-register-map

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

我想确认 有关 Process Flow 7 Base/Pro 48K DSP 寄存器映射的信息。
但是 、本应用报告中没有寄存器映射

然后、您是否会提供与其他处理流程相同的处理流程7的 DSP 寄存器映射?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    让您知道、我们将对此进行研究。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我正在与固件工程师合作、为您找到合适的解决方案。 请稍候。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    发送给您、我将关闭此帖子。

    BR、

    Alix Wan。