This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974737/tas3251-tas3251-issue

器件型号:TAS3251

你(们)好

下图显示了客户执行压力管路测试时 PPC3的调试参数。 在 IIC 在线调试期间、AP 测试正常。 在客户导出头文件.h 文件后、数据通过 MCU 写入 TAS3251。 AP 测试无法实现压接。 这是什么原因? 原因是什么? 为什么导出的数据无法达到压力线? 操作是否有问题? 操作是否有问题? 操作问题?

BR
很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    请检查以下项目:

    I2C 通信

    2.读回 DRC 系数寄存器,查看它们是否被成功写入。

    3.由 MCU 初始化后,设备是否播放音乐,但 DRC/Crossover 未生效?

    另请共享.pPC 文件、以便我可以尝试使用 EVM。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam,

    感谢您的回复、附件是我客户的.pppc3文件。 但是 、在您的第二 个建议中、如何对其进行测试?

    再次感谢!

    BR

    Guste2e.ti.com/.../_B065FA5E8765F64E3959_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您附加的文件不是.pppc3文件、您可以再试一次吗? 请打开 PPC3 GUI、在调优页面中单击"Save as ..."。

    对于第2项、只需读取您在 4字节中为 DRC 修改的系数寄存 器、并比较它是否成功写入。  

    BTW、当您说"接入点 测试无法实现压接"时、音频放大器是否播放音乐但没有所需的 DRC 功能、或者放大器根本没有输出?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已与我的客户核实、他们可以确认这些信息。

    I2C 可以正确连接。

    2.音频放大器可以播放音乐

    3.他们仍然无法读取 DRC,因为他们不知道该寄存器。

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    这些寄存器在工艺流程文档中列出。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    新的.pppc3文件位于附件中。 可以再试一次吗? 这是一个新 文件、我的客户可以在他的软件中读取.pppc3文件。 非常感谢!

    e2e.ti.com/.../LC-2021_2D00_2_2D00_1.ppc3.zip

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    该配置文件在 EVM 上运行良好。 正如我们在电话上所说、请指导客户使用单频正弦波来验证 DRC 功能。

    它们使用的是低频升压策略、 这可能不太明显。

    谢谢!

    此致、

    Sam