您好!
我的团队和我目前正在观察我们发现的一些奇怪的东西。 我们将输入 LINE2L 用于我们的应用、并已验证输入电平是否在 mV 范围内、并且不应使输入饱和。 当我们提高 PGA 水平时、我们可以听到到目前为止可以理解的录音饱和。 我们无法理解的是、当我们分析记录的数字数据时、我们会观察到超过峰值的数字值的滚动。 我们本来期望削波、但由于这种翻转、饱和声音更像失真、因此听起来非常糟糕。
我们的应用程序在 I2S 模式下以16 kHz 采样的32位带符号 PCM 运行编解码器。 这是一个显示我们的问题的图。 这是我们的麦克风捕获到 LINE2L 中的1kHz 音调、然后实现数字化。 我还附加了编解码器寄存器的转储。
此致、
Alex