This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:AM437x +音频

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981941/tlv320aic3106-am437x-audio

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TLV320AIC3254

尊敬的 TI:  

我正在使用 MPU AM437x 进行设计、我 需要音频输入和输出。  

我喜欢使用 TLV320AIC3106IRGZR、我确实阅读了相关文档、但我还有以下问题:  

1-) TLV320AIC3106 RZR 是全双工吗? 是否可以同时使用音频输入和音频输出?  

2) 2) 选择 I2C 或 SPI 接口之间是否存在任何差异(优势或劣势)?

3-) 是否有适用于 TLV320AIC3106IRGZR 的 Linux 驱动程序?

4) 4)您 能向我推荐替代  音频芯片吗?

非常感谢。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TLV320AIC3106产品。

    1)  是的、该器件通过 DIN/DOUT 音频串行接口线路上的同步通信支持全双工音频。   

    2)  由于同一总线上已有其他资源、I2C 通常更容易在主机处理器中实现。  SPI 可实现更快的寄存器引导时间、但对于寄存器比 AIC3106多的器件而言、这通常更重要。

    3)  是的、请参阅:

    TLV320AIC3x、 TLV320AIC33、 TLV320AIC3007、 TLV320AIC3101、 TLV320AIC3104、  TLV320AIC3105、 TLV320AIC3106、 TLV320AIC3107、 TLV320AIC3109-Q1

    tlv320aic3x.c

    tlv320aic3x.h

    tlv320aic3x.txt

    v4.19或更高版本

    4)  AIC3106是一款出色的产品、可实现更高的集成度和更多数字处理功能查看 TLV320AIC3204或 TLV320AIC3254。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin Wells、  

    非常感谢您的出色回答!

    祝你度过快乐的一天!  

    此致。