This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:扬声器特性数据输入不匹配

Guru**** 2856660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979966/tas5782m-speaker-characterization-data-input-mistmatch

器件型号:TAS5782M

Hallo

我们将使用 TAS5782放大器的智能放大器功能。  我对我们的低音扬声器进行了 Klippel 测量、以获取放入智能放大器所需的扬声器参数。 我已随驱动程序的 TS 参数附加了文本文件。 还有一个 PPC3文件、其中我在低音扬声器特性说明页面中输入了数据。 但是、当我查看最终数据时、Vas 值在输入所有值后似乎已经发生了变化。 我的原始 Vas 值为0.218 L、但在输入所有值后、PPC3中的 Vas 值更改为 0.000218 L。任何解释都说明出现了什么错误或为什么会发生这种情况。 所有其他参数看起来都很好。

使用智能放大器和学习板时、可以测量驱动器的 SPL 响应并将其加载到特性文件中、如果我们使用外部麦克风而非靠板进行 SPL 测量、是否也可以加载 SPL 数据。

在智能低音上有一个名为 Xmax 的参数、这是最大偏移、但它是峰值还是 rms 值?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuk、您好!

    您能否切换 T-S 驱动程序模型块中的箭头并向我展示您在那里看到的内容?

    您可以测量或上传驱动器的 SPL 响应并将其加载到特征评定中。

    Xmax 是扬声器可以处理的峰值偏移。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Luis  

    请在下面查找我对您问题的答复

    您能否切换 T-S 驱动程序模型块中的箭头并向我展示您在那里看到的内容?

    Shauk:我上传了两张图片 、您可以看到所有 TS 参数。 我不明白切换的意思。  因为论坛不支持上传 PPC3文件格式。 请在以下 google 驱动器链接中找到 PPC3文件

    您可以测量或上传驱动器的 SPL 响应并将其加载到特征评定中。

    谢赫:请详细说明程序。

    Xmax 是扬声器可以处理的峰值偏移。

    Shauk:是+/-峰值偏移、如+/-5 mm、还是仅在一个方向、例如5 mm 峰值偏移。

    再次感谢您的支持。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shuk

    打开音频处理选项卡后、可以在查看/导入 SPL 数据面板中上传 SPL 响应。

    Xmax 规格或最大线性偏移通常为-/+ X mm、并在大多数扬声器数据表中进行了概述。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Luis

    感谢您提供相关信息。 但 Vas 值不匹配的情况又如何呢、您能否从链接下载我的 ppc3文件并查看一下? 我还从一位同事那里得到了一些数据、他使用学习板1来获取低音扬声器数据、同样、VAS 值也有同样的问题。 请看一下、这阻碍了我们的发展。 如果您无法使用该链接、请告诉我、如果需要、我也可以向您发送邮件、只需向我提供您的邮件 ID 即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuk、您好!

    将其改回 PPC3文件扩展名并进行测试。 修改 Vas 没有问题。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Char_5F00_2_5F00_23_5F00_fixed.txt

    请告诉我此文件是否可以解决您的 Vas 值问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Luis

    感谢您的支持。

    我下载了您的文件、并将其更改为 PPC3格式。 但是、当我尝试加载数据时、我会收到一条消息"您尝试加载的数据是应用程序支持的较新版本。"

    我的应用程序版本是3.0.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Luis

    我与 Shayuk 一起处理此项目、该文件适用于我、但我在 Windows 中使用3.2.0 PurePath 控制台

    您能让 Shuk 访问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    这项规定已获批准。

    此致、

    Luis